欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

千分尺的测量方法

  • 2021.03.17 17:25:11
  • 米思米
  • 5261
点击收听全文语音朗读

  千分尺又可以叫作螺旋测微器、螺旋测微仪、分厘卡,是一种比游标卡尺更精密的测量长度的工具。千分尺分为机械式千分尺和电子千分尺,可准确到0.01mm。千分尺由测钻、测微螺杆、锁紧装置、固定套筒、微分筒及棘轮等部件组成。千分尺的一部分加工成螺距为0.5mm的螺纹,当它在固定套管B的螺套中转动时,将前进或后退,活动套管C和螺杆连成一体,其周边等分成50个分格。螺杆转动的整圈数由固定套管上间隔0.5mm的刻线去测量,不足一圈的部分由活动套管周边的刻线去测量,最终测量结果需要估读一位小数。


  使用千分尺测量前应先检查零点,微分筒前沿与横刻线对齐,主轴刻度基线与微分筒的零刻线对齐。用千分尺测量物体时首先旋转棘轮将测钻与测微螺杆的距离调到稍大于物体尺寸,然后将被测物放入其中,慢慢旋转棘轮至发出咔咔声时方可开始读数。读数时先读固定刻度,再读半刻度,若半刻度线已露出,记作0.5mm,若半刻度线未露出,记作0.0mm,再读可动刻度(注意估读)。记作n乘0.01mm,最终读数结果为固定刻度+半刻度+可动刻度。此外,注意千分尺主尺每格1mm,微分筒每格0.01mm。读数的时候要注意视线与刻度垂直,否则会产生误差。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities